This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:上拉电阻器应用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810900/lsf0204-q1-pull-up-resistor-application

器件型号:LSF0204-Q1

你(们)好

我们 希望 将 LSF0204-Q1 用于 MDIO。

但我们没有样本可以测试。

下面是一些 我想与您确认的问题。

以下是我们 的应用条件

DVDDIOS (VREF_A) 将为3.3V、2.5V、1.8V、1.2V 、 转换为3.3V (VREF_B)

在   任何电压电平下、当 VREF_A 处于任何电压电平时、LSF0204-Q1支持的速度都高于25MHz。

PCB 设计如下所示

上拉电阻器值是否满足要求?

是否有任何 PCB 设计存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    欢迎使用 e2e。

    LSF 需要 VrefB>= VrefA+0.8V 才能正确运行。 因此、VrefA 3.3V 和 VrefB 3.3V 不起作用。

    其它电压电平正常(2.5、1.8V、1.2V)。

    EN 以 VrefA 为基准、需要直接连接到 VrefA、而不是分压器。

    请观看 LSF 视频、在下方了解有关偏置和上拉电阻计算的更多信息:

    training.ti.com/translation-lsf-family-0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  您的建议~