This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:TXS0104E:Maxim#39的复制器件 MAX3378E,自动双向电平转换器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811831/sn74lv4t125-txs0104e-replece-part-for-maxim-s-max3378e-auto-bi-directional-level-shifter

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: TXS0104E

你(们)好。  

我正在寻找 TI 器件来替代 Maxim 的 MAX3378E。  我了解了一些器件、例如 SN74LV4T125、但它们是单向的。 您可以推荐一些器件吗? 谢谢!

要求如下:

`μ A 自由双向、无控制引脚(就像 MAX3378E 一样)

`它用于3.3 / 2.5 / 1.8 LVCMOS 电压电平位移

`4通道或更多通道。

MAX3378E 数据表链接:   

datasheets.maximintegrated.com/.../MAX3372E-MAX3393E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0104E 在 A 端口上具有较少的 ESD 保护、但以相同的方式工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens、他们非常相似、我想我们可以替代它。

    另一个问题是、如果我们的信号按如下方式流动、并且我们需要±15V 气隙放电功能、 我们应该如何处理 TXE0104E 端口 B? 在每个 IO 引脚上添加额外的分立式 ESD 二极管? 谢谢。

    FPGA IO (LVCMOS_1.8V)--> TXE0104E (端口 A)_LVCMOS_1.8V --> TXE0104E (端口 B)_LVCMOS_3.3V -->用户面板上的连接器(可触碰)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (抱歉、我误读了 MAX3378E 数据表;两个器件具有完全相同的 ESD 保护。)

    MAX 和 TXS 的额定 HBM 为±15kV、空气间隙放电为±10kV。 如果您需要更多、确实必须添加分立式保护。 (MAX 和 TXS 仅在其 I/O 上的负载小于70pF 时才达到其最大速度。)