This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC238:CD74HC238M96的 ESD 额定值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811329/cd74hc238-esd-rating-for-cd74hc238m96

器件型号:CD74HC238

您好-主题行中器件型号的 ESD 额定值是多少?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J Buck:

    HBM - 500V

    MM - 200V

    但是、该器件的性能可能高于测试的 ESD 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是否在输入上进行过任何上拉或下拉测试?  我正在尝试在板级测量此部件的 ESD 敏感度、并有一个上拉至 VCC 以帮助解决 ESD 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法评论测试设置、这可能是在25-30年前完成的。

    我可以说、这些器件是根据标准 JEDEC 规范进行测试的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯...这些器件是否具有最大输入上升/下降时间限制?  我看不到一个已发布的文件。  我能够增加 I/O 引脚上的串联电阻、但我不想以可能导致不稳定的方式缩短上升/下降时间。


    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    第3页上的运行条件提到了最大输入上升和下降时间、具体取决于运行的电压电平。

    请超过该范围。

    请参阅以下应用手册: