This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:关于高阻态输入

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811584/sn74avc4t245-about-hi-z-input

器件型号:SN74AVC4T245

尊敬的支持团队:

如果客户将 OE =L、DIR=L 且 B 端口输入源设置为高阻态、端口输出 是否也为高阻态?  如果不是、A 端口输出的状态是什么? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果!OE 引脚被设定为低电平、则 A 和 B 引脚将处于正常运行状态、但是如果!OE 被设定为高电平、则二者均处于高阻态。 此表是否回答了您的问题? 如果没有、您可以澄清 B 输入条件?

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DIR 为 L 时、B 输入处于活动状态、并且必须始终驱动至有效的逻辑电压(请参阅[常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?)。

    如果 B 输入悬空、则读取随机值(低或高)、该值将输出为 A