This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:关于输出引脚灌电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811671/sn74lvc2g125-about-output-pin-sink-current

器件型号:SN74LVC2G125

您好!

我的客户正在尝试在输出引脚上安装一个1uF 电容器。
我将附上一个原理图。
我担心 、如果 SN74LVC2G125输出低电平、
电容器将在 SN74LVC2G125内部生成灌电流并损坏 SN74LVC2G125。

请给我建议。  

e2e.ti.com/.../SN74LVC2G125.pdf

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输出很容易超过其50mA 的额定值。 您应该在1Y 处添加一个串联电阻器、以将电流限制为该值。

    请注意、对于 LVC 输入、上升沿会太慢、因此您应该在2OE 前放置一个施密特触发缓冲器。