This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G04:输出逻辑错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811793/sn74lvc2g04-output-logic-error

器件型号:SN74LVC2G04

尊敬的所有人:

   我是 WT 公司的 FAE。 我有一位客户使用 SN74LVC2G04DCKR 制造开关板。 然而、在大规模生产1000个部件后、10个逆变器输入高电平、无法达到低电平。 下面是原理图、在替换 SN74LVC2G04DCKR 之后、问题就解决了。 请帮助分析 SN74LVC2G04DCKR 损坏的可能原因。您是否有任何修改建议?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有此故障的范围截图? 您使用此器件驱动的负载是多少? 此外、输入转换速率也可能太慢、从而导致过多的电流消耗。