This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:逻辑论坛

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811489/sn74lvc1g17-logic-forum

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G14

您好!

一段时间以来、我指出 SN74LVC1G17的数据表包含错误。 在第11页、 有一部分 SN74LVC1G14说明、

建议可以基于 SN74LVC1G17构建振荡器、而 SN74LVC1G17只是一个同相缓冲器。

遗憾的是、数据表中仍然包含此错误。 作为 TI 产品的长期感激用户、我对正在发生的事情非常担心。

在被直接指向之后的几天内、如何才能纠正错误? 您是否仍要对您的写内容负责?

此外、我仍在等待您员工的评论道歉、指责我"过于关注"这一说法。  

遗憾的是、您不了解数据表必须正确。  

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们支持多达1600个数据表、因此我们的更新队列可能会很长、因此进行这些更改需要时间。 这些更改已记录并将进行。