This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07数据速率?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811492/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07-datarate

器件型号:SN74LVC1G07

 使用缓冲器 IC SN74LVC1G07时出现问题。  当输入信号速度为500K 时、输出正常。 当输入信号速度为2Mbps 时、输出波形严重失真、无法正常工作。 VCC 为2.5V。原因是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G07本身可在175MHz 下进行开关、但它具有开漏输出、因此当输入从低电平变为高电平时、输出从低电平变为高阻态、只有上拉电阻器才能(对负载电容进行)充电。

    2.5V 时、LVC 器件的 Ω 输出阻抗小于37.5k Ω。 kΩ 您有一个3.75k Ω 的上拉电阻器、则上升输出边沿将比具有推挽输出的器件慢一百倍。

    您尝试使用开漏缓冲器解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我尝试减小上拉电阻值并成功解决了问题!