This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC125:SN74ALVC125

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810922/sn74alvc125-sn74alvc125

器件型号:SN74ALVC125

我将使用连接到1.8V VCC 的 SN74ALVC125和3.3V 逻辑的输入。

我在应用中看到。 请注意、ALVC 技术输入可耐受5V 电压、但我在 SN74ALVC125数据表中看不到此特定说明。

只需确保-由1.8V 供电时、它是否能够耐受3.3V 电压?

此致、

Youry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youry、

    是的、SN74ALVC125可提供1.8V 电源和3.3V 输入。

    如需供您将来参考、此处提供了一个常见问题解答、其中介绍了如何确定该问题:

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你