This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS74A:如何处理 SN54LS74 D 触发器芯片的未使用输入/输出引脚?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811082/sn54ls74a-what-to-do-with-unused-input-output-pins-of-the-sn54ls74-d-flip-flop-chip

器件型号:SN54LS74A
主题中讨论的其他器件:SN74HC74

论坛中有一个关于 SN74HC74 IC 的类似问题。 但它基于 CMOS 逻辑。 SN54LS74基于双极性逻辑。 那么、是否需要相同类型的终端、或者是否需要额外的上拉下拉电阻器来限制流向 IC 的电流?

此致

Nikunj Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开路双极输入被读作高电平、但它在开关阈值附近浮动、因此很容易受到噪声的影响。 因此、双极输入应连接高电平或低电平(高电平使用更低的功率)。

    对于 TTL 系列器件、建议使用上拉电阻器来保护输入免受电源波动的影响。 但对于 LS 系列器件、这不再是必需的。

    将未使用的输入直接连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢克莱明。 如何处理预设、清零和输出引脚? 我认为输出引脚可以保持连接、而预设和清零需要被赋予高电平或低电平(预设和清零不同以避免竞争条件)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持开路(未连接)。

    对于使用的触发器、必须将 PRE 和 CLR 设置为应用所需的任何值。
    对于未使用的触发器、PRE CLR 都可能处于高电平(这是无害的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    一个附加说明。  如果设计的是高可靠性/容错设计、尤其是在空间方面。

    输入通常通过弱上拉或下拉电阻偏置为高电平或低电平。   这有助于防止故障可能传播到电源。  即、如果器件内部发生短路、则外部电阻器会限制电流。   这种情况极不可能发生,但仍被视为最佳做法。

    如果您使用 FK 封装、未使用的 NC 引脚可接地、因为它们实际上未连接到裸片。  航天设计通常要求不使用任何浮金属来收集电荷。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Wade 为您提供的所有帮助。 非常感谢。

    此致

    Nikunj