This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TXS0102:TXS0102 VIL 级别及其实际功能存在矛盾

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811505/linux-txs0102-txs0102-vil-level-and-its-actual-functionality-gives-contradiction

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17

工具/软件:Linux

您好!

我们将 TXS0102DQMR IC 用于 Wiegand 接口、该接口支持长达100米的电缆。 因此、随着电缆长度的增加、低电平不会维持0.15V。

我们已经完成了一项练习、以验证我们可以从该 IC 获得的实际阈值水平。

TXS0102DQMR
I/P (V) O/P (V)
0.48. 0.5.
0.6. 0.65
0.65 0.71.
0.84. 0.88
0.9. 0.93
0.96 0.99
1.16. 1.2.

查询:-

1.请建议我们可以将此 IC 用于我在上面提到的应用?
2.在数据表 中提到的0.15V VIL 电平是否确实正确?  
3.如果数据表正确,那么为什么它在更高的 VIL 水平工作?
4.我们的特定应用可以依赖多少百分比?
5.我们可以将此 IC 用于更长的接口,也可以建议使用其他引脚兼容的替换器件。
请推荐!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 使用无源 MOSFET 开关、当输入电压低于晶体管的阈值电压时、这些开关打开。 当开关打开时、它的行为就像一个小电阻器。

     数据表中的 VIL 规格不是数字输入的"实际" VIL;其脚注说明:

    提供最大 VIL 值以确保保持有效的 VOL。 VOL 值是 VIL 加上导通栅极晶体管上的压降。

    TXS 采用这种方式构建、可实现具有自动方向感应的双向转换。 如果您只需要单向降压转换、那么您只需使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC2G17。