This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573A-Q1:如果一些未使用的通道输入和输出引脚悬空、是否会影响其他已使用的通道?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811076/sn74hc573a-q1-if-some-unused-channel-input-and-output-pins-are-floating-will-it-influence-other-used-channels

器件型号:SN74HC573A-Q1

大家好、团队、

在 SN74HC573-Q1数据表中、建议将未使用的输入引脚连接到 VCC 或 GND。

但是、如果一些未使用的通道输入和输出引脚悬空、它是否会影响其他已使用的通道?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悬空输入的主要影响是流经该引脚输入晶体管的极高的交叉电流。 但是、该电流会流经 VCC 和 GND、因此那里产生的压降会影响其他栅极。

    此外、如果浮动电压接近阈值、则会引起振荡、所有这些开关晶体管的电流尖峰肯定会影响整个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    请不要忘记查看我们的常见问题解答、因为您可能会在其中找到答案并获得更快的响应。 以下是与您的问题相关的常见问题解答、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    感谢您的提醒。