This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS92:ESD 信息 SN74LS92NSR

Guru**** 2893240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810368/sn74ls92-esd-information-sn74ls92nsr

器件型号:SN74LS92

您好、E2E、

我们的客户正在寻找 SN74LS92NSR 的 ESD 等级。 鉴定摘要指向数据表以获取 ESD 信息。 数据表中未提供任何信息。 请提供此信息(如果有)。


此致、

卡尔·拉米雷斯
应用工程师


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    我很期待这件事。 我将在收到这些信息后尽快回复您。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的时间、这是一个旧部件。 我希望能够很快为您跟踪。  

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的更新。 我们将等待您的回答。

    此致、

    卡尔·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    测试团队已回复我、该器件不存在 ESD 数据。 相反、我在类似器件上找到了一些数据:SN74LS90N。  

    通过高达1500V 的人体放电模型测试

    通过高达300V 的机器模型测试

    通过高达2000V +的充电器件模型测试  

    同一器件的各种封装的 ESD 数据通常指定为相同的数据。 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Gabriel