This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC138:功耗数据

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810173/sn74ahc138-power-consumption-data

器件型号:SN74AHC138

团队、

我的客户在以下情况下请求我们提供电流消耗数据。 请为其提供支持吗?
VCC = 5.5V
TA = 25°C 和-40~85°C
VIN = Vcc - 2.1V

此致、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Wasa、

    我已要求加布里埃尔研究这个问题、并在24小时内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在为该部件查找 Delta ICC 数据。 我会尽快通知您。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有任何可用的特性数据、因此在该温度范围内没有现有的电流消耗数据。 但是、对于25C、生产测试数据显示的差值 ICC 为2mA。 AHC 设计人员指南表1中指定了生产测试的测试条件。  

    此致、

    Gabriel