This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2926230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811132/isolated-dc-dc-converter

你好

       客户正在根据以下规格调查隔离式 DCDC 转换器或控制器。 我们是否有适合它的解决方案? 谢谢你。  

输入:48V_TYP

输出19V_tpy、2A

高效率

低成本

BR

Patrick