This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT574:功率耗散

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810609/sn74ahct574-power-dissipation

器件型号:SN74AHCT574

SN74AHCT574PW

您好!

请告诉我如何计算此器件的功耗(mW)。

最好的平地机
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将 ICC 和 CPD 相结合;请参阅《CMOS 功耗和 CPD 计算》(SCAA035)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ladisch San

    感谢您提供信息。

    此外、请允许我确认。
    数据表的绝对最大额定值中未描述功率耗散(PD)。
    请告诉我器件的功率耗散(绝对最大值(PD))值。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这样、是不是这样?

    在 Ta=25℃时 PKG 的允许损耗为
    当 Rθja℃= 79.4 μ A/W 的 DW PKG 时、
    当 Ta=25℃时、℃℃Ta (最大值为125 μ s、因此可接受高达100 μ s 的上升。

    (125-25)/79.4 =大约1.259W、这是 DW-25℃DW PKG 下的功率耗散。

    Ta = 100℃时允许的损耗为
    (125-100)/79.4 =约315mW
    是的。

    上述想法是否正确?

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是计算最大功率耗散的正确方法。

    (在5V 电压下、并且在所有八个栅极均切换的情况下、SN74AHCT574每 MHz 的功耗为5.6mW。 通常、逻辑器件不受其自身运行的限制。)