This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:Y 端口的输出源阻抗

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810764/sn74lvc1gx04-output-source-impedance-at-y-port

器件型号:SN74LVC1GX04

您好!


我想将输出 Y 处的方波滤除为正弦波。
正确标注滤波器的尺寸、并且不会因反射而在信号完整性和 EMC 方面出现问题。
我需要知道输出 Y 端口的输出端阻抗。 因此、我可以将阻抗调整到我的系统中。


是否有人能向我提供此信息?
因为我在数据表中找不到它。

谢谢
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的输出阻抗可从最坏情况的 VOL 得出

    未 指定典型 VOL;要进行估算、请参阅《3.3V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性》(SZZA010)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我估计 LVC 器件的电阻约为10~15 Ω。 在输出端添加串联电阻以获得匹配50或75欧姆线路的更高阻抗非常常见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的估计。

    为什么 通过重存储器匹配阻抗很常见?

    反射回 IC 输出、而不是 Ballon、因此 LC 网络可匹配阻抗并减少反射。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻器就在输出引脚附近、因此没有足够的距离来进行大量反射。 因此、没有必要使用比电阻器更昂贵的任何东西。