This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:关于泄漏电流@SN74LVC2G126

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/811037/sn74lvc2g126-about-leaked-current-sn74lvc2g126

器件型号:SN74LVC2G126

你(们)好

当 OE 为高电平时、我正在考虑 SN74LVC2G126的构成、其中输入端具有下拉电阻器(1MΩ Ω)。

但是、如果我使用该值电阻器、则可能会认为泄漏的电流(±5uA)会导致电压高于 VIH。

因此、我想 知道如何估算更准确的泄漏电流、或者泄漏电流是否会低于数据表的值。

 此致。

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5 µA 规格是温带和老化条件下最差的情况。 换言之、您只能在极端环境条件下看到它。 在实践中、泄漏电流将为几纳安。

    但是、对于任何较低的值、都没有任何保证。 kΩ TI 的官方文档、设计电路的唯一安全方法是使用220 μ A 或更低的下拉电阻。