This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:ESPI 转换

Guru**** 2916630 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXB0108, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808809/txs0108e-espi-translate

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXB0108LSF0108

你好

    TXS0108E 是否支持 ESPI 转换并支持 VCCA=VCCB?  如果不是、是否有其他合适的解决方案? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.8V 时、即使采用推挽驱动、TXS 也不能超过40Mbps。 TXS 将所有线路拉高、因此不能用于 ESPI 时钟。

    当您不执行电平转换时、为什么要使用 TXS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    ESPI 有哪些要求? 例如、所需的数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       ESPI 仅在1.8V 电压下运行、并支持一个或多个从器件(SIO/BMC)。 SPI 从器件可以与 ESPI 从器件共享同一总线。 该接口不是共享的、不同于用于闪存器件的 SPI 接口。 PCH 上的 ESPI 接口支持20MHz、24MHz、30MHz、48MHz 和60MHz。 ESPI 支持单路、双路和四路模式。 ESPI 和 LPC 都受支持、但由于它们是互斥的、因此只能实现其中一个。

       我们是否有其他高于要求的器件支持? CPU 为1.8V ESPI、然后将3.3V 转换为 FPGA。 如果通过 LPC 执行此操作、则需要将电压限制在3.3V 至3.3V。 ESPI 和 LPC 是通过自举引脚决定使用哪种接口的同一引脚。 谢谢你。 因此、电平位移也需要 VCCA=VCCB 支持。 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0108可能足够快(勉强可以)、但其输出驱动器对于 ESPI 上拉/下拉阻抗而言太弱。

    LSF0108与 TXS 有相同的问题。

    快速双向总线不应进行电平转换。 如果有人问我、我建议以1.8V 的电压运行 FPGA I/O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 TXS 的问题、它太慢了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 和 LSF 的常见问题是它们使用上拉电阻、这对于 ESPI 时钟来说是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢