This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G32:SN74AUC 系列的抖动

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G32, SN74AUP1T02, SN74AUC74, SN74AUC1G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810935/sn74auc2g32-jitter-of-sn74auc-family

器件型号:SN74AUC2G32
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T02SN74AUC74SN74AUC1G79

大家好!
我正在寻找低抖动逻辑"或"。  
我找到了 SN74AUC2G32。 数据表中没有关于抖动的任何信息、但传播延迟在700ps 范围内变化。 这意味着什么? 它是正常的工作抖动吗? 或者、抖动可能低得多、传播延迟取决于温度? 您能不能告诉我 SN74AUC2G32的正常运行抖动、它会随温度和其他因素而变化?  

我对 SN74AUP1T02 (逻辑"XOR")、SN74AUC1G79 (触发器)和 SN74AUC74 (触发器)也有同样的问题。 如果可以、请向我提供有关抖动的信息。 我将在大规模生产中使用其中的两个、但如果没有有关抖动的信息、我无法做到这一点。

非常感谢您的参与、
希望能尽快答复

Victor Zikov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    TI 不会为您列出的任何器件指定或保证抖动。

    我们已获取 AUC 系列器件的典型抖动数据、其中显示了 AUP 系列逻辑器件的~25ps 附加抖动和~50ps 附加抖动。 恐怕这就是我拥有的所有数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    请告诉我、什么系列的逻辑显示的附加抖动最小、抖动大小如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、
    我希望 AUC 是速度最低的、因为它被设计成速度最高的逻辑系列。 正如我之前所说的、我们不会描述抖动的逻辑器件的特征、因此我对此没有大量数据。 我恰好拥有 AUC 和 AUP 逻辑器件的典型数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Emrys! 现在我看到...
    第一条消息中的另一个问题。
    什么定义传播延迟? 它是否取决于温度? 它是否因 IC 而异? 我如何理解、我将具有多大的传播时间? (数据表中有一个范围、但我如何才能准确理解值?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    器件的实际延迟会随工艺(器件之间)、电源电压和温度的变化而变化。  最好设计您的系统以支持数据表中的整个范围、因为我们只能保证实际值将在该范围内。

    通常、低温时的延迟较低、较高电源电压时的延迟较低-但这不能100%保证、因为有许多因素决定延迟、尤其是在使用分级输出来提高速度的现代器件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    现在一切都很清楚。

    祝你一切顺利、
    维克多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我总是很乐意提供帮助。

    如果可以、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮、以便其他人也可以找到他们需要的答案。