This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:CD4541B-E3 VS CD4541B-E4

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809467/cd4541b-cd4541b-e3-vs-cd4541b-e4

器件型号:CD4541B

尊敬的 TI 专家:

是 CD4541B-E3和 CD4541B-E4在功能方面的任何差异。 我们是否可以使用 CD4541B-E3替代 CD4541B-E4?    我之所以提出这一要求 、是因为我们的设计正常使用 CD4541B-E4进行生产、并且系统按预期运行。 但是、当我们将器件更改为 CD4541B-E3时、系统会表现出不稳定。 一旦我们将器件切换回 CD4541B-E4、系统将再次恢复正常。 我们真的不知道系统为什么会这样运行?

此致、

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4541B 和 CD4541B‍-E4是相同的。

    CD4541B-E3不存在(请参阅下文)。 您从哪里获得了它? 它的标记是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我们从 TI 授权经销商处订购 CD4541B 产品。 下面是我们得到的 IC 图片。 左侧图片中有 E3标记、这是我们遇到的问题。 TI 通常为我们提供 CD4541B-E4、但我们偶尔会收到带有 E3标记的 CD4541B。 Peter    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CD4541BE 是器件型号并指示功能。

    显示的另一个代码是批次追踪代码、可帮助 TI 查找特定器件的制造位置和日期。

    您能否分享有关您的系统的详细信息?  如何使用器件(原理图)?  当您从"E4"切换到"E3"器件(示波器截图)时、会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下周出差、因此现在我将关闭它、并将其分配给不同的应用工程师。  如果您需要其他帮助、请在回复此主题时提供我上面请求的详细信息。