This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E IO 引脚是否是单独双向的?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810964/txs0108e-are-the-txs0108e-io-pins-separately-bidirectional

器件型号:TXS0108E

尊敬的 TI 团队:

I/O 引脚是否分别是双向的、例如 A1 > B1、A2 < B2、A3 > B3等;或者必须全部 A > B 开关方向?

该应用将3.3V IO 芯片替换为具有1.8V IO 的 FPGA、而无需重做 PCB 的其余部分。 FPGA IO 频率将约为100KHz。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    每个通道独立运行并自动双向运行。