This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:输出驱动器如何处理短路(限流?)?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810528/sn74lvch16t245-how-do-the-output-drivers-handle-a-short-current-limited

器件型号:SN74LVCH16T245

您好、逻辑团队、

我代表我的客户发布此问题。

在我们的其中一个设计中、我们使用 SN74LVCH16T245作为一些高速数据的数字缓冲器/电平转换器。  该部件连接到一个连接器、然后连接到系统中的另一个板。  电缆未极化、因此如果翻转、输出会接地短路(缓冲器上的所有输出都接地短路)。

我的问题是:此部件上的输出驱动器如何处理短路?  输出电流是否受限?  它能否在所有通道上保持无限期输出短路?

我们正在研究防止这种情况发生的方法,但我想了解一下,如果有人在测试之前安装电缆并将系统全部翻转,情况会有多糟糕。

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有合理的限制:

    电流很容易超过50mA 的绝对最大额定值。

    防止这种情况的一种方法是在连接器上添加一个引脚、如果电缆翻转、则会将 OE 强制为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、  

    我假设只有数据输出引脚短路(即 VCC、DIR、OE)。 当输出对地短路时、SN74LVCH16T245上输出逆变器级中的 CMOS 晶体管将饱和并输出远高于器件的最大输出电流额定值的连续电流。 输出上的电压将下降至0V。 不建议保持高于最大额定值的电流;电流造成的损坏程度取决于与输出端连接的程度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gabriel、他帮了我们很多。