This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:SN74LVC8T245-Q1是否与 SN74LVC8T245PWG4共享同一个裸片?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245-Q1, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810751/sn74lvc8t245-q1-does-sn74lvc8t245-q1-share-the-same-die-with-sn74lvc8t245pwg4

器件型号:SN74LVC8T245-Q1

您好!

我计划使用 SN74LVC8T245-Q1、但 我已经在 SN74LVC8T245PWG4上有数据。

它们是否共享同一个裸片?

我认为问题已经被问及、但该主题似乎已被删除...

此致、

Vincent Bortolussi 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1器件可能具有也可能没有相同的裸片;TI 不会保证这一点。

    但在任何情况下、-Q1器件都要接受更多测试、因此 SN74LVC8T245的特性可能超出-Q1接受的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    请看一下这 篇类似的文章。   不幸的是,我无法公开分享这一信息。  

    此致、

    Gabriel