This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:两个输入引脚在上电期间都有一个小脉冲

Guru**** 2922320 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810626/sn74lvc1g08-both-input-pins-have-one-little-pulse-during-power-on

器件型号:SN74LVC1G08

大家好、团队、

客户正在许多项目中使用我们的 SN74LVC1G08、我们刚刚发现两个输入引脚在上电期间都有一个小脉冲、并且我们已经与主机断开了输入引脚的连接、只需将它们悬空、这是同一个问题、那么您想帮助我们检查根吗?

请参阅附件了解详细信息。

谢谢、

安东尼

e2e.ti.com/.../4375.New-Microsoft-Word-Document.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    器件通电时输出状态可能会发生变化-通常这种情况仅发生在1V 或低于1V 的电压下、并且仅保证在1.65V 至5.5V 的电压范围内运行。 它是 CMOS 设计架构的副产品、内部 MOSFET 的阈值电压差异会导致输出临时输出不正确的值。

    输入信号更有趣- SN74LVC1G08内部没有将输入驱动至特定电压的电路。 如果线路悬空、则器件的上电很可能通过电容耦合到输入引脚。 在运行期间、通常是否有什么东西会将这些引脚驱动至接地?  客户是否看到这些通电信号出现问题?