This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104QPWRQ1的应用

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809327/txb0104-q1-the-application-of-txb0104qpwrq1

器件型号:TXB0104-Q1

尊敬的:

我们在 MPU IMX6D 和 SJA1000之间使用 TI 电平位移 TXB0104QPWRQ1 IC、用于3.3V 至5V 的数据控制器、 我发现电平位移器电路在上电后无法正常工作、 附件是 SCH、请检查是否存在任何问题、谢谢。