This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:与 LSF0102功能相同、但使能是指 VREF_A

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0102, LSF0204, TXS0104E-Q1, TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807385/lsf0102-same-function-as-lsf0102-but-enable-refers-to-vref_a

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102LSF0204TXS0104E-Q1TXS0102-Q1

您好、先生、

我正在寻找与 LSF0102相同的函数、但使能是指 VREF_A、

 您能否帮助建议任何 具有2位和使能引脚的解决方案、这些都是 VREF_A 电平转换器解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LSF 器件上、EN 引脚不是数字输入且不能使用较低的电压(请参阅《使用 LSF 系列进行电压电平转换》(SLVA675)的第1节)。

    TXS0102可能会在您的电路中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您分享信息。
    TXS0102为非汽车级和 OP 温度。 ℃85 μ A 不足以满足我们的要求。

    还有一个问题、我们的客户认为 LSF0204电平转换器仅使用偏置 MOSFET 进行电平转换、他们需要在某个位置使用上拉电阻器来达到定义的状态。
    (也可能是 SoC 或微控制器内部的内部上拉、如果可能、但它们可能太弱)
     

    但 UART 接口为推挽式、LSF0204是否需要为这些走线连接上拉电阻器?
    另外、请查看我们的 LSF0204设计、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您分享信息。
    TXS0102为非汽车级和 OP 温度。 ℃85 μ A 不足以满足我们的要求。

    还有一个问题、我们的客户认为 LSF0204电平转换器仅使用偏置 MOSFET 进行电平转换、他们需要在某个位置使用上拉电阻器来达到定义的状态。
    (也可能是 SoC 或微控制器内部的内部上拉、如果可能、但它们可能太弱)
     

    但 UART 接口为推挽式、LSF0204是否需要为这些走线连接上拉电阻器?
    另外、请查看我们的 LSF0204设计、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0204的所有 I/O 引脚(实际使用的引脚)都需要一个上拉电阻器。

    使用具有集成上拉电阻器的 TXS0102-Q1和 TXS0104E-Q1会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    LSF0204支持推挽和开漏。 因此、外部上拉电阻器应取决于应用。

    对于 UART、是否有必要?

    供 参考的 UART 数据速率约为5MHz  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    LSF 适用于漏极开路或推挽应用的原因在于外部电阻器及其选择灵活性。

    对于推挽应用、驱动器侧能够驱动逻辑高电平和逻辑低电平。 因此、无需在 LSF 的输入侧放置外部上拉电阻器。

    对于 I2C 等开漏应用、驱动器侧能够驱动逻辑低电平但不能驱动逻辑高电平。 因此、有效逻辑高电平需要一个外部上拉电阻器。

    在任一种情况下、LSF 的输出侧都需要一个外部上拉电阻器来实现电压电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    在 LSF 的输出侧将需要一个外部上拉电阻器来实现电压电平转换。

    如果用于诸如 UART 的推挽信号、LSF0204是双向转换

    TXD 是 LSF A1 (信号输入)到 B1 (信号输出),RXD 是 B2 (信号输入)到 A2 (信号输出),我们需要在 B1侧和 A2侧放置一个上拉电阻器,我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    电阻器的放置位置。