This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:OE 引脚与 VCCA 连接

Guru**** 2928020 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810639/txs0108e-oe-pin-connection-with-vcca

器件型号:TXS0108E

你(们)好  

 我们在设计中将 TXS0108E 用作1.5V 至3.3V 的电平转换器

VCCA 连接1.5V、VCCB 连接3.3V。

 

我们错误地将 OE 与 VCCB 电源绑定在一起,它能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值中所示、OE 引脚(作为输入)可过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    Rahul、

    OE 引脚以 Vcca 电压电平为基准、但具有过压容限、因此可接受高于 Vcca 电压的电压。