This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245A:SN74LV245A:Vcc = 0V 时的允许输入电压

Guru**** 2866290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810632/sn74lv245a-sn74lv245a-permissible-input-voltage-at-vcc-0v

器件型号:SN74LV245A

大家好、团队成员

即使电源已关闭、此 IC 也可以在 A1~A8或 B1~8处接收5V 电压吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 VCC 如何、输入引脚的绝对最大额定值都允许高达7V 的电压。