This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A-Q1:SN74LVC00A-Q1与其他 LVC 器件的建议电源电压间的关系

Guru**** 2923100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810560/sn74lvc00a-q1-sn74lvc00a-q1-recommended-supply-voltage-vs-other-lvc-devices

器件型号:SN74LVC00A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G97-Q1

我正在使用一组 Q100 LVC 系列逻辑器件在安全关键型应用中实现一些故障模式逻辑。  我设计的所有其他器件均在5V 电源轨下运行、这处于这些器件数据表中的建议运行条件范围内。  但是、建议 LVC 系列中的四路 NAND 器件仅在高达3.6V 的电源电压下运行。  

  • 这是否是数据表中的错误?
  • 或者、栅极的实现是否会将工作电压限制为低于该过程通常可以处理的电压?
  • 或者、在5V 电压下描述此特定部件的特性不是一个业务优先事项?

谢谢!

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 LVC "小尺寸逻辑器件"(名称中有"1G/"2G"/"3G")可以在5V 电压下运行、但所有较大的 LVC 器件的额定电压为3.3V。我怀疑同时切换所有输出会产生过大的电流尖峰。

    您可以使用输出驱动器较弱的系列、例如 AHC。 如果您需要 LVC、请使用多个小尺寸逻辑器件。

    如果您使用与非门创建其他逻辑函数来保持 BOM 数量减少、请考虑使用可配置逻辑门、例如 SN74LVC1G97-Q1。