This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:线路上的振荡

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810269/txs0108e-oscillations-on-the-lines

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0108SN74LVC8T245

我有此处描述的完全相同的问题

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/619173/2281846#2281846?jktype=e2e

但是、在我的示例中、我有一条双向总线(8位数据总线)。 我需要在3.3V 和5V 之间转换。

推荐使用的器件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能可以使用 LSF0108、但上拉电阻器会限制速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    您还可以考虑使用 SN74LVC8t245、该器件具有单个 DIR 控制引脚、可控制信号 A 至 B 或 B 至 A 的流向

    该器件可提供高达32mA/通道的输出电流驱动、适用于驱动 LED 或长电缆或连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  和  。

    我的总线分别为3.3V 和5V。 电缆长度约为6英寸。 时钟为4Mhz。 我将尝试 使用 LSF0108、如果不起作用、我将添加控制方向的电路并切换到 SN74LVC8t245

    谢谢、

    Fabio