This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:Txb0108

Guru**** 2922550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810333/txb0108-txb0108

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108ESN74LVC244A

你好。

我使用 TXB0108将分立式信号从5V (端口 B)转换为1.8V (端口 A)。

在驱动器侧、通过100k Ω 上拉电阻("1")或 GND ("0")提供5V 电压-按钮触发。  

在接收侧有一个 FPGA 输入(无内部上拉电阻)。  

在稳态条件下、驱动侧有5V (通过100K 上拉电阻)、一旦我按下按钮、驱动侧有 GND。 这是逻辑设计。  

"1"=按钮打开、"0"=按钮关闭。

当我按下按钮时、输出被锁存至"0"、输入被锁存至200mV。 在下一次上电之前、无法更改这种情况。 翻译根本不起作用。  

请告知、

Gilad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3.2节指出:

    为了正常运行、驱动 TXB0108数据 I/O 的器件必须具有至少±2mA 的驱动强度。

    100 kΩ 上拉电阻会产生50 µA 的驱动强度。 kΩ 2.2 μ s 或更低。

    在此应用中、您可以使用 TXS0108E、它具有集成的上拉电阻器、但对于单向降压转换、具有可过压输入(例如 SN74LVC244A)的缓冲器就足够了。