This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:绝对最小最大额定值

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810176/sn74ls244-absolute-minus-maximum-ratings

器件型号:SN74LS244

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

关于输入电压(VI)的最大额定值、MAX 为7V、但可以施加多大的负电压?

我是说可以向输入引脚施加多少负电压、但不会损坏器件?

此致、

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS 系列器件的输入端具有从 GND 到引脚的二极管:

          

    当输入电压为负时、电流将流经该电压:

    实际上、限制不是电压、而是电流;您的电路负责将电流限制为安全值。

    电气特性部分中的 Vik 规格使用18mA 的电流、这意味着可能不允许使用更大的值。