This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:旁路电容

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810163/sn74lvc244a-bypass-capacitance

器件型号:SN74LVC244A

各位专家:

我想获得您关于 VCC 引脚旁路电容器的建议。 数据表建议将0.1uF 电容器用于旁路电容器。 我的问题是陶瓷电容器具有直流偏置特性。 那么、您是否有任何确定电容器的指南? 例如、可接受下降40%等

非常感谢您的支持。
此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去耦电容器应具有尽可能低的电感;电容是次要问题。 只要电容器能够处理极快的电流尖峰、即使实际电容为10nF 也足够了。 因此、陶瓷电容器(采用小型低电感封装)是首选、即使它们具有便宜的 X5R 电介质也是如此。

    该 µF 中已考虑了直流偏置特性;只需使用标称值为0.1 μ F 的电容器。