This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:最高中心频率特性

Guru**** 2921430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809884/lm567c-highest-center-frequency-characteristics

器件型号:LM567C

您好!

我的客户对 LM567C 有疑问。

[问题]

最高中心频率特性为100kHz (最小值)和500kHz (典型值)、以 D/S 为单位

这指示在100kHz 或更低频率下使用吗?

这是否意味着它可能无法在500kHz 下使用,具体取决于变化?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    遗憾的是、我们没有数据表中提供的其他数据。 该器件专为高达500kHz 的可调中心频率而设计、似乎应该可以实现500kHz 中心频率、但我无法对此进行确认。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的快速响应。

    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga