This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:Vcc 开路时的端子状态

Guru**** 2948060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809903/sn74avc1t45-state-of-terminal-at-vcc-open

器件型号:SN74AVC1T45

尊敬的支持团队:

在以下条件下、"A"具有哪种状态?
*"DIR_= L (I/O 方向:B 至 A)
*"Vcca"= 3.3V、"Vccb"=开路
*"B"= L 或 HiZ

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    由于 DIR 设置为 B 到 A、因此 A 将作为输出端口。 我不建议在 Hi-Z 中使用 B 端口

    如果 Vccb 被设定为低电平(0V)、A 将处于高阻态。