This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:逻辑转换器 SCH 回顾

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809920/txs0102-logic-converter-sch-review

器件型号:TXS0102

您好、TI 支持

我需要将主机 uC 与射频设备之间的 UART 通信连接起来,两个 IO 电平都具有不同的电压。 UC 具有3.3V IO、射频模块具有1.8V IO。  

我选择了 TI 芯片 PN: TXS0102DCTR。  请参阅随附的 SCH、并告知我们此应用是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来正常、但原理图的这一部分未显示3.3V 电源上的去耦电容器。

    您 kΩ 将上拉电阻器放置在 A2上;TXS 在数据线路上集成了10k Ω 上拉电阻器。
    您可以将上拉电阻器放置在 OE 上;该引脚是高阻抗 CMOS 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们是否可以将 OC 引脚保留为 NC。 芯片将始终启用。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、CMOS 输入必须始终驱动至有效的逻辑电平。 只需将 OE 直接连接至1.8V