This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:SN74LVC2G07DSFR 的 ECCN 编号

Guru**** 2601885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808902/sn74lvc2g07-eccn-for-sn74lvc2g07dsfr

器件型号:SN74LVC2G07

你(们)好

我正在寻找 SN74LVC2G07DSFR 的 ECCN。 您能告诉我应该在哪里查找它吗?

谢谢

Kawtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawtar,

    我会按照以下链接进行操作、如果您在其中找不到、请通过这些链接联系客户支持。

    https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/environmental-home.html.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawtar,

    我看到您拒绝了我的回复、但没有发布任何内容。 我不确定是不是因为错误、还是您有其他问题。 如果您仍未找到答案、我会继续查找并为您提供答案。

    此器件为 EAR99、但必须包含此免责声明:

    对德州仪器(TI)分类的任何使用;无论是 ECCN 还是 HTS;

    与 TI 无关、用户有风险。 HTS 和出口

    分类可能会发生变化。 贵公司;作为记录出口者;

    负责在确定任何项目的正确分类

    导出时间。

    TI 提供的任何 HTS 或出口分类仅供 TI 内部使用、不得用于

    解释为有关正确出口的陈述或保证

    分类、也不依赖进行许可决定。