This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:电流消耗

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810026/sn74lvc8t245-q1-current-consumption

器件型号:SN74LVC8T245-Q1

团队、  

我的客户正在尝试评估最坏情况下的电流消耗、以便他们能够相应地调整我们的电源轨:

  • 如何评估转换器输入(例如、在侧 VCCA)上的最大电流消耗?
    • 是否存在任何效率损耗
  • 输出电流消耗的效率损耗是多少(例如、在侧 VCCB 上)?

 如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

 谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    您可以使用下面的应用手册来计算总功耗。 器件输入将有一个小的泄漏电流、此泄漏电流由数据表中的 II 表示。 输出的大部分损耗来自输出驱动器 Ron 两端的压降。

    http://www.ti.com/lit/an/scaa035b/scaa035b.pdf