This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F125:输入逻辑电平

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809989/sn74f125-input-logic-level

器件型号:SN74F125

 SN74F125DR 器件是否支持3.3V 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    该器件具有 TTL 阈值、这意味着:如果信号高于2V、则视为逻辑高电平;如果信号低于0.8V、则视为逻辑低电平。 因此、3.3V 信号应该可以正常工作。