This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:关于 OEpin。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809988/sn74lvc2g126-about-oepin

器件型号:SN74LVC2G126

你(们)好。

我想了解我的其他问题。

如果 OEpin 为低电平、当 VCC 约为0.8V 时、输出是什么?

我想、无论何时 OEpin 为低电平、输出是否为高阻态。

正确吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    当 OE 引脚为低电平时、输出应该为高阻态。