This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:用作延迟块

Guru**** 2948980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/810020/sn74lvc1g123-using-as-a-delay-block

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17

您好!

我的客户正在将 LTC6994用于~2ms 的延迟块(即输出50%占空比脉冲延迟~2ms 的 wrt 输入脉冲)。

 SN74LVC1G123是否可用于相同的应用?

~2ms 延迟时间内的预期时间变化(最小值、最大 Tdelay)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    SN74LVC1G123不会生成延迟-它只是在触发时生成脉冲。 精度取决于外部组件(RC)、对于 SN74LVC1G123本身、我要加上大约+/- 5%的精度。 它不是一款非常精确的计时器件。

    哪种信号被延迟? 您说50%占空比、但频率是多少?

    对于慢信号(即20ms 周期或更长)、添加2ms 延迟的最简单方法是使用诸如 SN74LVC1G17的施密特触发缓冲器、其中输入端的 RC 电路调谐至所需的延迟。  不过、精度并不是很好-它取决于输入阈值、而这些阈值在逻辑器件上具有相当宽的裕度。

    您还可以使用设置类似的比较器、但它需要基准电压。

    另一种非常常见的方法是使用低成本微控制器--它们可以以非常低的成本提供更好的精度。 这将适用于非常快的信号或非常慢的信号、精度取决于时钟频率。