This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:对于 SPI 应用、是否必须使用开漏模式?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809652/lsf0204-for-spi-application-is-it-have-to-use-open-drain-mode

器件型号:LSF0204

尊敬的所有人:

在 LSF0204数据表中、我找到以下说明。 那么、这意味着必须对 SPI 应用使用开漏模式吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Damien、

    如果是其正常 SPI、则信号是单向的、因此不必是漏极开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的、非常感谢。