This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06-EP:SN74LVC2G06-EP

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06-EP, SN74LVC2G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809208/sn74lvc2g06-ep-sn74lvc2g06-ep

器件型号:SN74LVC2G06-EP
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G06

根据数据表、此器件上的代码标记为 CTO、但我们订购的器件上的代码标记为 CT5。

我找不到 引脚1的标记。

我得到的器件实际上是 SN74LVC2G06QDCKR。 这是否与 SN74LVC2G06-EP 相同? 如果没有、在哪里可以找到 SN74LVC2G06-EP 的数据表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minglai、您好!

    SN74LVC2G06-EP 是器件 EP 级的通用产品名称。  如果您转至该产品页面或数据表、您将看到可订购产品名称是 :SN74LVC2G06MDCKREP、也可以通过 VID 编号 :V62/06640-01XE 进行订购

    SN74LVC2G06QDCKR 是该器件的商业级版本。  它将标有 CT5。   它包含在通用产品编号和数据表中: SN74LVC2G06

    数据表背面的封装图将展示如何识别引脚1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    我无法识别引脚1。 左侧字母"C"旁边有一个细条。 哪个是引脚1?

    输入引脚的输入电阻是多少?

    谢谢

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    由于您实际上拥有该器件的商业级版本、因此我将此主题移至支持和了解更多商业版本的小组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kribi、

    根据数据表中的工作温度范围、它应该是一个工业器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的电路似乎无法正常工作。

    这就是 我提出这个问题的原因。

     在输入引脚上有一个4.7K 欧姆电阻器上拉至 Vcc_in。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所示器件为汽车版本。

    它有自己的产品文件夹:

    如果您订购的是 Q1版本 SN74LVC2G06QDCKRQ1、则根据标记信息、标记应为 CTO。 (从产品文件夹中的可订购选项卡)。

    请重新布置电路。  论坛上没有出现这种情况。  使用回形针选项插入图像或文件。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    器件末尾的行是数据表中描述的"引脚1索引":

    我添加了一个绿色突出显示以指示该行。

    如果您将线路置于左侧、则引脚1将始终位于器件的左下角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我一开始的想法、但我用这个假设烧录了一个器件。

    我发现它位于相反的一侧。

    您是否有显示此代码标记 CT5和引脚1标识的数据表?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    最后一位数字只是一个制造指标、用于让我们知道制造零件的地点。 它不会更改引脚排列。


    这是制造工厂顶部标记的直接屏幕截图:

    如上所示、CT5器件具有与所有其他引脚1指示器相同的引脚1指示器。

    您使用什么电路来测试器件? 您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    抱歉。 我的错误。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题-很高兴您找到了您的解决方案!

    请随时回来。