This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC00:关于质量与放大器;SN74AUC00RGYR 的可靠性

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808565/sn74auc00-about-quality-reliability-of-sn74auc00rgyr

器件型号:SN74AUC00
请告诉我 「早期故障率」和 「早期故障率支持 SN74AUC00RGYR 的数据」。
在以下 URL 中找不到我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamijo-San、

    我也收到了我们 FAE 的这一请求。 我将深入研究并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamijo-San、

    ELFR 数据如下:

    AEC-Q100-008

    早期故障率:125°C/48小时150°C/24小时

    最小批次 SS/批次 最小总值 结果批次/通过/失败
    3. 800 2400

    1/840/0

    1/840/0

    1/840/0

    这显示了3个已测试的器件、零故障。  

    我预计、在可信度为60%的情况下、ELFR-DPPM 为~86 PPM

    我将继续研究、并尝试为您找到确切的价值。