This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104双向电平转换器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809090/txb0104-txb0104-level-translator-bidirectional

器件型号:TXB0104

大家好、

我想知道 TXB0104电平转换器是否可以在 A 侧和 B 侧接受相同的电压、我想将其用作双向缓冲器。

您可以检查此问题吗?

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    数据表建议 VCCA≤VCCB。 因此、只要 VCCB 不低于 VCCA、这将是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TXB 具有非常弱的输出驱动器(这是实现自动方向感应所必需的;其他器件必须具有更强的驱动器才能覆盖电压电平)。 这意味着 TXB 不适用于大多数需要缓冲器的应用。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 您需要更高的驱动强度、还是能够断开两条总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是、我需要使用长布线和导线驱动双向 JTAG 信号、长度约为50cm。

    我找不到任何其他双向缓冲器可用于驱动此缓冲器。

    在这种情况下、我可以在弱侧使用 TXB、在强侧使用 TXA?

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于"TXB"、我指的是整个 TXB0104器件。 两侧(A 和 B)都具有弱输出驱动器。

    如果没有单独的方向信号、则无法提高双向信号的驱动强度;如果两侧的引脚电压不同、器件应如何知道哪一个引脚将覆盖另一个引脚?