This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:我们是否需要在某些引脚上添加上拉电阻器?

Guru**** 2847030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807436/txs02326a-do-we-need-to-add-pull-up-resistors-on-some-pins

器件型号:TXS02326A

您好、先生、

我们是否应该在蓝色块中的以下引脚上添加上拉电阻(4.7K)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa、

    转换器块不需要外部上拉电阻。

    它们具有内置的7-20k Ω 内部上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    谢谢!