This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G332:选择由 Ultra Librarian 创建的封装

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809259/sn74lvc1g332-choosing-the-footprint-created-by-ultra-librarian

器件型号:SN74LVC1G332

大家好。 "WEBENCHRegisteredCAD/CAE 符号"非常有用。 我正在使用 SN74LVC1G332DBVR 生成3.3V/0V 信号、并正在创建具有 SN74LVC1G332DBVR 的定制 PCB。

我使用的是 Eagle 9.4、我从 TI 的库中注意到了这一点

这提供了3个封装选项。

考虑到我从 Mouser 购买的 OR 门、我应该选择哪种封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCHRegisteredCAD/CAE 符号网页显示(在找到部件后)

    根据 IPC-7351标准、.bxl 中的封装可提供三种尺寸、适用于 PCB 上最小、标称和最真实的空间。 文件的命名约定如下:

    名称 说明
    XXXXXX 标称封装尺寸(标称封装密度)
    XXXXXX-L 最小尺寸(最高包装密度)
    XXXXXX-M 最大封装尺寸(最低封装密度)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我错过了这个部分。 谢谢、Clemens Ladisch。 那么、这些是选项、我只需要选择首选尺寸、对吧?

    就像我有足够的空间进行填充一样、我可以选择"-M Max 封装"、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。