This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:输出上明显存在串扰

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808928/txb0104-significant-apparent-crosstalk-on-output

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74LV4T125

 当使用 TXB0104将2.5MHz SPI 从3.3V 电压电平转换为5V 时、5V (请参见所附)输出似乎具有显著的时钟到数据串扰、实际上会破坏输出、仅使用未端接的21"zip"电缆作为负载。 (另请参见随附的。) 连接的实际负载(SPI 控制的 LED)没有任何改善。

 3.3V 输入来自 Microchip DSPIC33EP128MC506、干净整洁。

 这最初发布在技术支持部门、例如 CS0034489、他们在这里将我介绍给了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我很乐意帮助解决这个问题。 您能否提供两个信号(SDO 和 CLK)的示波器截图。 此外、您是否能够完全拔下电缆以将器件与任何下游器件完全隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时钟线的噪声会影响数据线、产生的电压尖峰足够大、足以触发 TXB 的边沿加速器。 我还怀疑电缆(及其连接器)的电容大于允许的70pF、这可能导致振铃。

    最好使用具有低阻抗输出的单向转换器、例如 SN74LV4T125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

     下面应显示时钟和数据的示波器捕获、然后是电缆断开时显示更清晰信号的另一个示波器捕获。 电缆中有一个中间连接、距离 PCB 边缘7.5英寸、断开连接后、信号会有所改善。 这是一条仅用于实验室的粗线缆(如下所示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

     感谢您的回复。 我们手头上的设备可能无法测量低至70pF 的电压、但我可以研究 SN74LV4T125以供将来的电路板旋转。

     Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens & Dtlan、

     我发现一个 LCR 表能够测量低电容、它显示了21英寸电缆在10kHz (该表能够测量的最高频率)时大约20pF 时的电容。

     Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 kΩ 这些圆周曲线的时间常数约为500ns;当 TXB 的输出阻抗为4 k Ω 时、电容约为125pF。

    无论如何、 问题不在于电容、而在于串扰。 在 PCB 上、我建议在两个信号之间使用接地线迹。 电缆更难使用;请尝试使用两根双绞线:时钟+接地和数据+电源。