This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS642A-1:关于 SN74ALS642A-1可订购器件

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807227/sn74als642a-1-about-sn74als642a-1-orderble-device

器件型号:SN74ALS642A-1

我正在使用 SN74ALS642A-1dB、但为什么数据表中没有列出可订购器件(封装信息)?

 

数据表

www.ti.com/.../sn74als642a-1.pdf

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马斯鲁-圣、您好!
    这似乎是一个错误。 我将深入了解这一点、并在48小时内回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马斯鲁-圣、您好!

    我已验证这是我们系统中的错误。 我们正在努力解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maier-San

    感谢你的答复。

    何时可以解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马斯鲁-圣、您好!

    目前正在积极努力解决这个问题。 我不知道修复的时间安排、因为根本问题仍然不清楚。  它将尽快修复。